结果:找到"NI PXIe-8135嵌入式控制器",相关内容1000条
- NIPXIe-8135嵌入式控制器
- NIPXIe-8135嵌入式控制器产品概述四核处理器JIANGNIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储,使得系统突然断电也...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-05-09 15:03:00
- NIPXIE-1062Q+8135嵌入式控制器
- NIPXIE-1062Q+8135嵌入式控制器名称:数据采集记录仪jiangNIPXIe-1062Q机箱运行的温度可扩展到55ºC,在温度低于30ºC时其噪声发射可低至43.6dBA。NIPXIe-1062Q机箱具备最新PXI规范的所有特性,包括支持PXI和PXIExpress模块。NIPXIE-1062Q机箱配有用于PXI模块的内置10MHz参考时钟、PXI触发总线和PXI星形触发和用于PXIExpress模块的内置100MHz参考时钟、SYNC100和PXI星形差分触发。NIPXIE-1062Q机箱的总计系统带宽超过3GB/s,可满足各种高处理能力应用软件的需求。
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIE-1062Q +8135嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-03 19:54:00
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器产品概述jiang四核处理器NIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135 PXI Express嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-03 19:30:00
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器产品概述四核处理器jiangNIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135 PXI Express嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-01-04 19:48:00
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器产品概述四核处理器JIANGNIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135 PXI Express嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-09-07 17:53:00
- RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
- “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
- 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
- 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
- [转载]ARM之中断GIC分析
- ps;一篇分析中断GIC的文章,很简洁有趣,推荐看下啦1.“站的高尿的远” GIC为中断控制器,不要和ARMcore的中断搞混了,这些中断都是连接到ARMcore的IRQ或者FIQ上的。 要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付上一张大家都能百度到的图片。 ++和*可以先不用考虑,用于安全模式。 GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI(Sharedperipheralinterrupt),顾名思义SGI为软件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
- 【转载】Linux:信号的底层实现机制
- ps:本文简明的介绍了Linux下信号的底层实现机制,写的很精简但内容却很使用,在这里分享一下,以下是原文内容1.信号:系统先定义好的某些特定的事件,可以被发生,也可以被接受。发生和接受的主体都是进程。2.信号机制:系统预先定义好的一些事件3.进程对信号的响应方式:当进程发生时,用户可以要求进程以以下三种方式之一对信号做出响应:a.默认信号(SIG_DFL):按系统默认方式处理,大部分信号的默认操作是终止操作,且所有的实时信号的默认动作都是终止进程。b.忽略信号(SIG_IGN):大多数信号都可以使用这种方式进行处理,但是SIGKILL和SIGSTOP这两个信号不能被忽略,同时这两个信号也不...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:55:00
- [转载]常用ARM汇编指令及ATPCS规则
- 在嵌入式开发中,汇编程序常常用于非常关键的地方,比如系统启动时的初始化,进出中断时的环境保存、恢复,对性能要求非常苛刻的函数等。只在必要情况下使用汇编指令,只涉及几条汇编指令。1.相对跳转指令:b、bl这两条指令的不同之处在于bl指令除了跳转之外,还将返回地址(bl的下一条指令的地址)保存在lr寄存器中。这两条指令的可跳转范围是当前指令的前后32M:-32M~+32M。它们是位置无关的指令。使用示例:bfun1......fun1:blfun2......fun2:......2.数据传送指令mov,地址读取伪指令ldrmov指令可以把一个寄存器的值赋给另一个寄存器,或者把一个常数赋给寄存器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:50:00
返回